This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:在特定频段无 VCO 输出。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276632/lmx2594evm-no-vco-output-at-certain-frequency-band

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我尝试使用 TICS Pro 软件为 LMX2594EVM 上电、并将其连接到频谱分析仪。 但我看到在某些频带中没有射频输出。

(12.9GHz-15GHz、7.5GHz-9.8GHz。 不工作、而9.8GHz-12.9GHz 工作)。  

它与 VCO 分频重合、这让我觉得这个芯片上的 VCO 有损坏。

另外、在工作频段、输出功率也很低(-20dBm、而不是我预期的几 dBm、但这可能是我们旧频谱分析仪的问题)

我是否缺少明显的东西或这实际上已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vcc 上电且输入时钟就绪后、我们需要对所有寄存器进行编程、以初始化芯片并锁定频率。 之后、每当我们更改 VCO 频率时、我们都需要再次通过编程 R0来校准 VCO。  

    您是否使用 TICS Pro 对 EVM 进行编程? 另外、确保校准设置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天试着再看一下、好像在通道分频器输出模式下它的输出是7GHz、但当我切换到 VCO 输出时、我没有看到我预期会看到的14GHz。 这是我对 TICS Pro 的设置。 它在干净的下电上电后进行了测试(LMX2594先上电、然后插接参考专业版的 USB、然后我进入 TICS 专业版的默认模式、这样我可以看到7GHz。 那么我只将通道分频器更改为 VCO。 软件建议我关闭 SEG1_EN、原来是这样、但没有区别。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照以下步骤重试:

    1.打开 TICS Pro 并选择默认配置

    VCC 为 EVM 上电

    2.提供有效的参考时钟

    3. USB 通信-->写入所有寄存器(它应该输出7GHz, LD LED 将亮起。 如果不需要、取消选中-选中 FCAL_EN 位以再次校准 VCO)

    4.将"Output MUX (输出多路复用器)"设置更改为 VCO OUTPUT (您应该看到14GHz 信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所做的、但是我看不到14GHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在步骤1中、如果您将 TICS Pro 设置为14GHz 输出、那么编程后、是否会得到14GHz 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功执行了第3步(其中我在7GHz 信号上看到 LD)、但在第4步、我在14GHz 下看到没有射频

    如果我将频率设置在 9.8GHz 到12.9GHz 之间 、我可以看到 VCO 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉,我希望您尝试以下步骤:

    1.打开 TICS Pro 并将默认配置更改为 VCO 输出、而不是分频输出。  

    2. VCC 为 EVM 加电

    3.提供有效的参考时钟

    4. USB 通信-->写入所有寄存器(它应该输出7GHz, LD LED 将亮起。 如果不需要、取消选中-选中 FCAL_EN 位以再次校准 VCO)

    如果您可以获得14GHz 输出、则将输出设置为 div/2以获得7GHz 输出。 之后、将其改回 VCO 输出、看看您是否可以获得14GHz 的输出。 我想确定这是 VCO 校准问题还是分压器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的说明、在 TICS 软件中先设置为 VCO 输出 、然后 Vcc 加电并写入所有寄存器、我可以得到14.8GHz 的信号、并且 LD LED 不亮。 (我可以访问的频谱分析仪未精确校准、但我认为这与14GHz 设定值相差很大)。 现在、如果我切换 FCAL_EN、信号就会消失。 现在、如果我切换到二分频输出、则可以返回7GHz、但始终无法返回14.* GHz 信号、直到我对 LMX2594板和参考 Pro 进行下电上电、并通过 USB 连接、它并不总是起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您电路板的行为非常怪异。

    如果您为其他频率执行相同的序列、是否存在同样的问题?

    您是否使用 Reference Pro 作为 LMX2594EVM 的100MHz 时钟源? 您能否使用外部时钟源进行尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了基准 Pro 输出、它是正确的100MHz、它可以很好地工作于10GHz 信号、所以我不认为它是时钟源。 话虽如此、我计划将其更改为板载晶体、但在板上未组装晶体、并且我无法找到正确的器件型号。 您能推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试 VC 至708 XO。