This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:20Hz~1kHz 时的相位噪声

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276871/lmk1d2102-phase-noise-at-20hz-1khz

器件型号:LMK1D2102

大家好、

客户希望了解20Hz~1kHz 时的相位噪声、同时我们可以根据 数据表中的图10-4看到超过1kHz 时的相位噪声结果。

您能介绍一下20Hz~1kHz 时的相位噪声结果吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki:

    您能告诉我客户在使用什么输出频率吗? 是156.25MHz 吗?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea,

    它们的输出频率为100MHz。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki ,

    我已经 为我们所使用的基准输入和您所请求的 LMK1D2102的输出附上了20Hz~1kHz 时的相位噪声结果捕获。   

    这是我们在100 MHz 上通过 SMA 100A 生成的基准输入。  

    这是 LMK1D2102输出。

    此致、

    将会