This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:回退模式通信错误。

Guru**** 2927350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278577/cdce6214-fall-back-mode-communication-error

器件型号:CDCE6214

迪亚尔斯、

我的客户使用了我们的 CDCE6214。 但它们在使用回退模式时会遇到一些问题。

问题说明:

  • R30寄存器不工作。 客户写入和读回正确。 但是、输出没有改变。  
  • 从方框图中、我们关心是否需要配置 N DIV。 但在数据表中、我们没有找到配置方法。

支持需要:

  •  配置 R30的过程
  •  是否有任何样片可以为客户提供支持以实现快速验证?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们希望从25M 振荡器产生100M 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugh、

    他们可以使用 TICS Pro 来计算寄存器设置、以便从25 MHz 振荡器创建100MHz 时钟-当在右侧输入频率时、可以使用输出页面上的"Calculate Frequency Plan"按钮:

    默认配置适用于 SECREF 上25 MHz XTAL 输入的100 MHz 输出。

    它们在写入 R30后是否对 PLL 进行重新校准? 在配置 PLL 设置后、将重新位(R0[4])设定为"1"。

    谢谢。

    卡德姆