This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:支持 PCIe GEN3.0参考时钟?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1273941/lmk00301-support-pcie-gen3-0-reference-clock

器件型号:LMK00301

你(们)好!

我们有一个 CPU 输出 PCIe 第3.0代参考时钟100MHz、它需要缓冲两个输出。  

我们 针对 GEN2.0使用了专用的时钟缓冲器、例如之前的 ICS9DB102、

现在、我们希望了解如何确定 LMK00301是否 支持 PCIe GEN3.0时钟缓冲器? 如果可以、希望您能帮助说明具体的参数。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK00301支持 PCIe 3.0代。 您可以参阅数据表中的第12页、了解 PCIe 的一些主要规格。 其中一个关键规格是抖动、它是为每个  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些有关抖动的 PCIe 时钟信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    我注意到 TI 有 LMK0030 1/4/6/8 是他们的参数 一切都一样 除了不同的信道号?  

    简单看一下数据表 jitteradd_pcie、 似乎 只有00301支持 PCIe4.0~6.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BX27:

    其余数据表将更新为采用较新一代的规格。 除了通道数和数字 IO 控制外、它们具有相似的参数。

    此致!

    阿西姆