This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214TWRGERQ1 &TXS0108EQPWRQ1的仿真输入。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, TXS0108E, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277539/cdce6214-q1-simulation-inputs-for-cdce6214twrgerq1-txs0108eqpwrq1

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0108ECDCE6214

您好!

我能否获得通道规格和 IL /RL 损耗标准。
完整性仿真的基础知识。
1) TXS0108EQPWRQ1
2) CDCE6214TWRGERQ1
请尽快将其制作为
此致、
Raneel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raneel、

    对于信号完整性、可以参阅 CDCE6214-Q1 IBIS 模型进行仿真: https://www.ti.com/lit/zip/snam233

    IBIS 模型也可用于 TXS0108EQPWRQ1、如以下所示: https://www.ti.com/lit/zip/scem547

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kadeem Samuel。

    感谢提供的数据。

    但我还需要信号完整性验证标准、

      上述组件的通道规范 IL /RL 损耗标准。

    这是我的主要要求、因此请提供验证标准数据。

    此致、

    拉内尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raneel:

    -为了清楚起见,您到底在信道规格中想要什么?

    -我们很遗憾没有任何关于 IL 或 RL 的仿真数据。 为什么 CDCE 需要此器件? 该数据通常是针对数据传输而不是时钟测量的。

    -关于 TXS 部分,我已经联系了一个更熟悉该部分的人,谁会很快回复。  

    谢谢。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cris。

    对于 CDCE6214TWRGERQ1 和 TXS0108EQPWRQ1 、我没有异常地询问 IL / RL、

     您可以提供的任何数据、如眼图、带面罩、也接受您拥有的用于 SI 验证的任何数据 、请发送  

    此致、

    拉内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Raneel、

    CDCE6214TWRGERQ1类似、我们不采集任何仿真。 TXS0108E 的 TXS0108E/RL 特性数据 IL。  我已联系我们的验证团队以获取 有关 信号完整性的任何信息、并将返回到此主题。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raneel、

    根据我们的验证团队的结果、我们没有对任何时钟发生器进行眼图处理、并且所有验证规格都是在良好的信号完整性下完成的。

    一种可能的解决方案是您可以使用电感器、电容器和电阻器对终端系统建模、然后使用 IBIS 模型运行仿真。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raneel、

    与 CDCE6214类似、我们无法为 TXS0108E 提供任何信号完整性数据。 但我还建议使用与 Cris 提到的类似的 IBIS 模型、或者 通过您的当前系统评估器件 EVM。  

    此致、

    插孔