This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214:输入时钟规格

Guru**** 2819645 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279056/cdci6214-cdci6214-input-clock-specification

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

大家好,  

我能否使用50MHz CMOS 时钟作为时钟发生器 CDCI6214的单端输入(该器件被视为支持 LVCMOS 单端输入)。 我计划使用 Microchip 的 DSC1001DL5-050.0000时钟振荡器。 另请注意电路板上所需的任何交流耦合

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal,

    对于所有新设计、我们建议使用 CDCE6214而不是 CDCI6214、以提高性能并增加功能。 这些器件是引脚对引脚的。

    在 CDCE6214上、基准输入不需要进行交流耦合:

    谢谢。

    卡德姆