This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:它无法生成预期的时钟

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278140/cdci6214-it-cannot-generate-expected-clocks

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好!

我希望从通道2和3生成2MHz 时钟。 但测量的输出时钟始终为760KHz。 输入是80MHz LVDS 交流耦合输入。

下图是 TISC Pro 的方框图。 输入被旁路至 Y0。 我可以测量80MHz 时钟。 因此我不知道输出为什么是760KHz。 PLL 已解锁、但我尝试了几个选项、其中一个可以将其锁定。

TICS 专业版

Y0时的80MHz 输出

760KHz 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我爱它。 我尝试了更多选项来设置 PLL 锁定。 现在它可以生成2MHz 时钟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想注意-我们建议使用 CDC 适用于任何新应用的 E6214。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    为什么 CDCE6214更适合新应用。

    我们非常关心抖动。 CDCI6214抖动优于 CDCE、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE6214具有更多功能、包括分数 PLL、但抖动性能略好。  

    谢谢。

    卡德姆