This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820解锁问题

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279291/lmx2820-lmx2820-unlock-issue

器件型号:LMX2820

您好!

   我们  在电路板中使用 LMX2820。在 LMX2820初始化过程中、有时无法锁定它。 下面是 寄存器配置的详细信息。

此外、当设置5650MHz 和5800MHz,6200MHz 的频率时、等待时间为30ms、因为如果它小于20ms、基本上就不能锁定 LMX2820。

写入0x00、0x647200
写入0x00、0x647000
写入0x7A、0x000000
写入0x79、0x000000
写入0x78、0x000000
写入0x77、0x000000
写入0x76、0x000000
写入0x75、0x000000
写入0x74、0x000000
写入0x73、0x000000
写入0x72、0x000000
写入0x71、0x000000
写入0x70、0xFFFF00
写入0x6f、0x000000
写入0x6E、0x001F00
写入0x6D、0x000000
写入0x6C、0x000000
写入0x6B、0x000000
写入0x6A、0x000000
写入0x69、0x000A00
写入0x68、0x001400
写入0x67、0x001400
写入0x66、0x002800
写入0x65、0x03E800
写入0x64、0x053300
写入0x63、0x19B900
写入0x62、0x1C8000
写入0x61、0x000000
写入0x60、0x17F800
写入0x5F、0x000000
写入0x5E、0x000000
写入0x5D、0x100000
写入0x5C、0x000000
写入0x5B、0x000000
写入0x5A、0x000000
写入0x59、0x000000
写入0x58、0x03FF00
写入0x57、0xFF0000
写入0x56、0x004000
写入0x55、0x000000
写入0x54、0x004000
写入0x53、0x0F0000
写入0x52、0x000000
写入0x51、0x000000
写入0x50、0x010000
写入0x4F、0x000800
写入0x4E、0x000100
写入0x4D、0x060800
写入0x4C、0x000000
写入0x4B、0x000000
写入0x4A、0x000000
写入0x49、0x000000
写入0x48、0x000000
写入0x47、0x000000
写入0x46、0x00FE00
写入0x45、0x001100
写入0x44、0x002000
写入0x43、0x100000
写入0x42、0x003F00
写入0x41、0x000000
写入0x40、0x008000
写入0x3F、0xC35000
写入0x3E、0x000000
写入0x3D、0x03E800
写入0x3C、0x01F400
写入0x3B、0x138800
写入0x3A、0x000000
写入0x39、0x000100
写入0x38、0x000100
写入0x37、0x000200
写入0x36、0x000000
写入0x35、0x000000
写入0x34、0x000000
写入0x33、0x203F00
写入0x32、0x008000
写入0x31、0x000000
写入0x30、0x418000
写入0x2F、0x030000
写入0x2E、0x030000
写入0x2D、0x487F00
写入0x2C、0x7DBF00
写入0x2B、0x487F00
写入0x2A、0x7DBF00
写入0x29、0x000000
写入0x28、0x000000
写入0x27、0xFFFF00
写入0x26、0xFFFF00
写入0x25、0x050000
写入0x24、0x001D00
写入0x23、0x310000
写入0x22、0x001000
写入0x21、0x000000
写入0x20、0x100100
写入0x1F、0x040100
写入0x1E、0xB18C00
写入0x1D、0x318C00
写入0x1C、0x063900
写入0x1B、0x800100
写入0x1A、0x0DB000
写入0x19、0x062400
写入0x18、0x0E3400
写入0x17、0x110200
写入0x16、0xE2BF00
写入0x15、0x1C6400
写入0x14、0x272C00
写入0x13、0x212000
写入0x12、0x000000
写入0x11、0x15C000
写入0x10、0x171C00
写入0x0F、0x200100
写入0x0E、0x300100
写入0x0D、0x003800
写入0x0C、0x040800
写入0x0B、0x061200
写入0x0A、0x000000
写入0x09、0x000500
写入0x08、0xC80200
写入0x07、0x000000
写入0x06、0x0A4300
写入0x05、0x003200
写入0x04、0x420400
写入0x03、0x004100
写入0x02、0x81F400
写入0x01、0x57A200
写入0x00、0x647000

/*等待10ms 以允许内部 LDO 上电*/

写入0x00、0x647000

/*instc al init*/
写入0x02、0x81F400
写入0x01、0x57a300
写入0x26、0xFFFF00
写入0x27、0xFFFF00

/*等待30m s 设置5650MHz */
写入0x2A、0x400000
写入0x2B、0x000100
写入0x24、0x001C00
写入0x2C、0x400000
写入0x2D、0x000100
写入0x00、0x642000
写入0x00、0x643000
写入0x00、0x642000
/*等待30ms 设置5800MHz */
写入0x2A、0x000000
写入0x2B、0x000000
写入0x24、0x001D00
写入0x2C、0x000000
写入0x2D、0x000000
写入0x00、0x642000
/*等待30ms 设置6200MHz */
写入0x2A、0x000000
写入0x2B、0x000000
写入0x24、0x001F00
写入0x2C、0x000000
写入0x2D、0x000000
写入0x00、0x642000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    基准时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。

    参考时钟为 正弦波、频率为100MHz。振幅为 10dBm、二次谐波为-30dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    您的第一个编程序列 正确。 但是、您是否正在发送8位地址+ 24位数据? 您的 SPI 时钟的运行速度有多快? 逻辑器件和 LMX 的 SPI 接口之间是否有串联电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

       是的、我 发送的是8位地址+ 24位数据。 例如、写入0x00、0x647200、在实际编程到 LMX2820时、0x647200为0x6472。不存在最后两个0、 SPI 时钟频率为200kHz。 不存在串联电阻器。您意味着 instcal 配置可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    您是否有第一个序列的问题或您仅有 instCal 的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

      "INSTRUM"可能会出现问题。 我会再次确认。 另请帮助查看 INSTCAL 的 INSR 进程是否存在问题。 我会再次确认。 另请帮助查看 INSTCAL 过程是否存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    如果您的应用需要即时校准、请按照以下顺序操作。