This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:分别对两个合成器进行编程

Guru**** 2874750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM, TIDA-01410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279958/lmx2594psevm-programming-each-of-the-two-synthesizers-separately

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594、、 TIDA-01410

我有 LMX2594PSEVM、它包含两个 LMX2594合成器、因此包含两个 RFout SMA 连接器。 然而、当我对一个合成器进行编程时(关闭另一个合成器的开关)、另一个合成器提供相同的 RFout 频率(就像必须对它们进行编程以提供相同的输出一样)!

我需要生成两个不同的信号、一个是4GHz、另一个是4.4GHz。 我是否需要修改电路板的连接来实现此目标、或者是否可以通过 LMX2594PSEVM 提供的连接来获得两个不同的输出频率?

谢谢!  

Mohammad Alafari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahammad,

    不确定 LMX2594PSEVM 是什么,但我们有一个参考设计 TIDA-01410 ( https://www.ti.com/tool/TIDA-01410 ) ,它具有两个可以单独编程的合成器。  SCK 和 SDI 线路可以共享、但必须单独使用 CSB。  该设计具有控制开关。  

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    LMX2594PSEVM ( https://www.ti.com/tool/LMX2594PSEVM )与 TIDA-01410几乎相同,具有相同的两个合成器和(共8个)控制开关。 但是、当我关闭第一个合成器(CSB、SCK、SDI、回读)的 开关并保持第二个合成器 的4个开关打开然后对其进行编程时、我会从两个合成器获得相同的输出频率、就像我将它们都编程在一起一样(而不仅仅是其中一个)。

    您是关闭所有4个开关还是仅关闭 CSB、以仅对一个合成器进行编程?  

    注意:我使用 TICS Pro 软件对我的 LMX2594PSEVM 进行编程。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    如果我没有对这四个开关进行编程、我会将它们全部四个开关转到 OFF 位置、到目前为止、我从未看到过您的问题。 DIP 开关在关断时具有很好的隔离性能。  

    或许可以尝试对板进行一些修改。

    1.将 电阻器 R2移至 R38、将 R1移至 R37。 这将绕过 LDO、因此 Vcc 应为3.3V。  

    2.通过10kΩ 电阻将两个 CSB 引脚拉至 Vcc。

    这将确保不会通过开关的串扰对非编程器件进行编程。