This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出设置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279484/lmx2594-lmx2594-output-setting

器件型号:LMX2594

团队、

我想检查 LMX2552的 RFOUT_A 和 RFOUT_B 是否可以支持不同的输出频率? 最小斜坡频率阶跃是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    以下是可能的输出频率:

    RFoutA = RFoutB

    RFoutB = RFoutA/CHDIV

    RFoutA = RFoutB/CHDIV

    RFoutB = SYSREF 频率。  

    斜坡引擎将每个 FPD 周期使 VCO 频率递增一次。

    例如、如果 FPD = 100MHz;VCO 频率斜坡范围为100MHz、斜坡时间为100µs

    一个 FPD 周期= 10ns、在100µs 中有10000个 FPD 周期。 这意味着有10000步。  

    斜坡范围为100MHz、每个阶跃将为10kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    对于手动斜坡模式是否具有相同的结论? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    手动模式下的最小步长= FPD/2^24。