This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:LMK1C1108

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279749/lmk1c1108-lmk1c1108

器件型号:LMK1C1108

您好!

我正在尝试为我的应用扇出信号。 我的信号是 LVTTL (3.3V 单端)、我正在使用评估板(LMK1C1108EVM)。 当我插入信号时、它不会从任何输出中产生。 我使用函数发生器对该电路板进行了测试、它工作正常。 此芯片是否支持 LVTTL? 如果不能、请推荐适合 LVTTL 信号的缓冲器(1:8)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vik:  

    您使用哪种器件来生成 LVTTL 信号?它的频率是多少? 只要它符合 LMK1C 的时钟输入要求、我就希望它 能够正常工作。

    是否也可以在 LMK1C 的输入端进行探测、以测量 LVTTL 信号并确保 其看起来正确?  

    此致、  

    康纳