This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助提供 TI 解决方案:一个仅具有一个输入和一个输出的抖动衰减器

Guru**** 2928580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278811/please-help-provide-ti-solution-one-jitter-attenuator-only-with-one-input-and-one-output

主题中讨论的其他器件:LMK05318BLMK5B12204

团队成员好!

我是诺基亚中国的 TSR。

您能提供一个解决方案吗?

以下是对抖动衰减器的要求。

这种材料的价格必须便宜。

关键要求
差分或单端输入(高达312.5MHz)
RMS 抖动最大值为90fs@312.5MHz
HCSL/CML 输出
I2C 或 SPI 接口
-40℃~í a 85℃

非常感谢!

卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:  

    我有几个问题可以更好地了解客户要求:

    1.需要多少312.5Mhz 输出?

    2.输入是严格要求是312.5MHz 还是可以是其他频率? 此外、输入时钟来自哪里?  

    根据目前为止的系统要求、我认为 LMK05318B 或 LMK5B12204之类的器件是最佳的低成本解决方案。 请告诉我其中一个是否可行。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢你的帮助。

    只有一个输出。

    输入 高达312.5MHz。频率来自 DPLL。

     

    此致、

    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    112G SERDES 的抖动消除,REF 时钟;输入来自时钟发生器输出进入具有112G SERDES 的开关。

    2.最低输入频率为156.25Mhz;312.5M 是固定频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:  

    我刚刚意识到、我们已经有了 Lucas 和 Allen 针对同一问题的电子邮件主题、我将继续、关闭该主题、以便我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    此致、  

    康纳