This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:使用 VCXO 的调整范围太小

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278956/cdce925-the-adjustment-range-using-the-vcxo-is-too-small

器件型号:CDCE925

迪亚尔斯、

 我们使用 VCXO 电容来调节频率、范围太小、是否有其他方法可调节、

 最大值为80ppm

 电容-------- 1.8V------- 0V------- ppm
12pf     48.00404   48.00022   0.00007958
10pF     48.00475   48.00077   0.00008291
6pf       48.00664 48.00257      0.00008479

 数据表介绍了 频率 容差 20ppm 温度 稳定性30ppm  老化15ppm   
电路 变化 15ppm  
 绝对 牵引 范围 为 ±70ppm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    牵引度还取决于 XTAL 的牵引度-有关更多信息、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/561813/cdce913-cdce913-vcxo-pulling-range

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     需要确认几个问题:

    1.只能通过寄存器更改 CL 吗? C1 C0是晶体振荡器和 PCB 本身的参数、不能通过软件更改

    2.是必须通过晶体振荡器数据表标记 C1 C0的值,还是必须根据实际的印刷电路板状况确定

    3. CL 最高可调节至20pF,如果范围不够,该怎么办?是否需要使用外部电容器?

    4、下面是我的原理图、TI clockpro 配置和晶体振荡器数据表、帮助指南如何调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、只能通过软件更改 CL

    2. 部分数据表包括 C1值和 C0值。 您能否查看 xtal 的数据表?

    3. 对于 CL > 20 pF、请使用额外的外部电容器。 另外、必须考虑器件输入电容的值、这始终会使所选 CL 增加1.5 pF (6 pF /2 pF)。

    4.在原理图中、C12和 C13的值为270、不含单元。 这些电容器的单位是多少?

    谢谢。

    CRIS