This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87320Q1EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87320Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270425/lp87320q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:LP87320Q1EVM

您好

请您能否提供 LP87320Q1EVM 的 CE/EU 符合性声明 

产品带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供 CE/EU 符合性声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    一名团队成员正在为您研究此问题。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、

    我将提出这方面的请求、并在有副本后立即向您更新。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、好的、谢谢、我将等待收到您的 Ce.EU 符合性声明的回复。 如果您有一个预估完成时间、那会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约需要2周才能创建此 DOC 并将其上传到 TI.com。  

    我会在完成后立即通知您。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳

    您能否就该请求的状态提供建议?

    谢谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我正在等待 EVM 团队回复我的更新。 需要对 EVM 进行一点微小的更改。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、

    我已将 DOC 附在此处。 感谢您的耐心。

    我已提交一个请求、要求也将其上传到正确的 TI.com EVM 页面。

    此致、

    康纳 Gillettee2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LP87320Q1EVM_5F00_20231002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康纳您好

    非常感谢、此操作将关闭请求。