This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:商用/SEP/SP 的编程差异

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832-SEP, LMK04832-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279211/lmk04832-sep-programming-differences-for-commercial-sep-sp

器件型号:LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件:LMK04832、、 LMK04832-SP

您好!

我有关于 LMK-04832以及 LMK-04832-SEP 和 LMK-04832-SP 的问题

我想知道这三者对该器件的编程是否完全相同、或者是否有任何差异? 我还注意到、引脚排列是相同的、只是-SEP 的引脚1与其他两个引脚不同。

 最后、关于耐辐射/抗辐射振荡器、TI 有什么建议吗?

 谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件编程在全部三个器件之间几乎是相同的。 唯一值得注意的区别是、LMK04832强制 R325[2:0]=0和 R374[4]=0、而 LMK04832-SP 和 LMK04832-SEP 将这些作为 Fin0控制字段暴露出来。 事实上、您可以将 TICS Pro 配置文件用于 LMK04832-SP (或-SEP、如果一切顺利的话、将在今天晚些时候推出!) 对 LMK04832进行编程、反之亦然。

    LMK04832-SEP 封装是旋转180°的、否则它的引脚排列方式是相同的。 这与拐角处的内部键合线长度和引线框上允许的偏移有关... 我们可能应该 在引脚分配表的图中或脚注上添加一条注释、指示180°旋转。

    目前、TI 的产品系列中没有任何耐辐射/抗辐射振荡器。 过去、TI 与 Vectron 合作创建了定制的航天级 VCXO 和 VCO;这还需要一段时间才能开始支持 LMK04832、但遗憾的是、仅此而已。 最近、Rakon 已开始提供 种类繁多的 HiRel 振荡器产品系列、其中包括 OCXO、TCXO、VCXO 和 VCO。

    虽然我没有任何具体的器件型号、但我会注意到、我看到很多双环路 LMK04832设计都将某个系列的10MHz 正弦波 OCXO 用作 CLKIN 源-我要提醒您、这些10MHz 振荡器的压摆率 (对于7dBm 正弦波、2 * pi * f * Vpk =约0.1V/ns)通常是将 PLL1保持锁定的边缘因素。 CLKIN 缓冲器1/f 噪声从输入压摆率的增加中受益匪浅、从而得到我们针对0.5V/ns 的典型压摆率建议。 我们发现、即使 在振荡器和 CLKIN 缓冲器之间固定一个标准的 CMOS 反相器、低频正弦波振荡器压摆率仍然可以提高; 因为与通过增加的 CMOS 转换率实现的更高的1/f 噪声相比、单个反相器级的1/f 噪声贡献可以忽略不计、而且 CMOS 反相器本底噪声由 PLL1环路带宽以上的 VCXO 清除抖动。  对于单环路模式、很少需要考虑这种情况、因为单环路模式输入时钟 频率往往高10倍、因此压摆率高10倍。