This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:从 TRF3765获得多个频率的相位相干行为

Guru**** 2982230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2572, TRF3765, LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278540/trf3765-getting-phase-coherent-behavior-of-multiple-frequencies-out-of-trf3765

器件型号:TRF3765
主题中讨论的其他器件:LMX2572、 LMX2594、 LMX2582、LMX2820

大家好、我们的目标是在多个通道上获得多个载波正弦频率、但这些频率将再次满足每个 N*TS。 这是一个图形,确切的目标是什么:

我们得到了我们的分数 PLL (LMX2572)、结果非常糟糕。 我们认为分频器是导致无法实现干净的同相行为的原因。
所需的工作频率是2.4GHz 至2.5GHz 之间的 ISM 频段

P.S。我们在 PCB 上通过匹配阻抗和长度测量布线向所有 PLL 实现干净的时钟分配。

我们现在正在考虑使用 TRF3765、因为这是基于整数的 PLL、并且只有几个分频器:

1.到 LO 的正向路径中的两个分频器:参考分 频器和射频分频器。  1/2/4/8
2.在闭环中出现三个额外的分频器:额外的 Rf、预分频器和 NF 分频器。

如果我们使用多个 TRF3765、如上图中所示、它们在不同的通道上具有不同的频率、是否可以保证相位相干行为?
您仍然能否保证此类设置的相位对齐?

我还查看了第二部分(LMX2594):这与 LMX2572类似、但在 EVM 板上、您会显示 具有相同频率的多个通道的相位同步行为。
您能帮助我们选择器件吗?

编辑:我还找到了 LMX2582。 这也可能是最合适、最有可能是最经济的器件。 如果我们将 R 分频器和 R 分频器后值保持为1并且仅使用输出分频器(预分频器和 N 分频器)进行校准、则对相位同步应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将针对 TRF3765提出相同的建议、在这里、保持 R 分频器= 1 (标记1)、以确保进入不同 TRF3765的 PFD (标记2)是相同的相位、从而确保 PLL 的输出相位相同(标记3)。 但是、您还需要确保仅将输出分频器设置为/1、因为在没有同步电路的情况下、设置为其他分频器将导致通过分频器逻辑产生不同的相位。 最后一个变量是输出驱动器(4)、它的温度和相位可能因器件而异。  

    我将此任务分配给 CTS 团队来介绍 LMX2582。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼:

    在 TRF3765上、不能跨多个器件同步输出分频器。  在本例中、频率似乎是初始频率的二进制倍数。   如果频率始终处于基频范围(即2.4 - 4.8GHz)、则这不是问题、并且器件之间的(相同)输出通道将会正确同步。  在这种情况下、它只允许2.4GHz 和4.8GHz 的频率。  需要进一步注意的是、四个通道中每个通道的输出不会彼此进行相位同步;每个输出之间存在固定的延迟。

    似乎其中一个包含相位同步引脚的 LMX 器件是一个更好的选择。  LMX2594 (如您所说)等器件与 LMX2820一样适用。  我认为 LMX2582不具有该功能。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢快速回答。

    难道整数 PLL 不会因为输出分频器在环路中而在本质上实现输出同步吗? 如果您在整数模式下运行、这种情况下是否需要 PLL 同步功能?

    它为什么不能与 LMX2572配合使用? 它具有整数模式和同步功能。 我们希望将其用于多个通道(8+)、因此我们还将检查一个价格合理的 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼:

    输出分频器不在"环路中"。  PLL 环路确实具有其分频器(即 R-div 和 N-div)、以将参考频率正确锁定到所需的 VCO (基本)频率。  一旦被锁定、输出分频器将提供基本 VCO 范围之外的额外范围、以达到更低的频率。  这些输出分频器需要同步以确保相位与多个输出正确对齐。  如果您不使用输出分频器(即仅使用其基本范围内的 VCO)、则我同意不需要"同步"。  是的、LMX2572具有同步功能、因此这也是一个合适的选择。

    --- rjh