This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:温度范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1280488/lm567c-temperature-range

器件型号:LM567C
主题中讨论的其他器件:LMC567

大家好、

有人能 告诉我为什么 DS 中建议的温度为-20 - 120°C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表第7.2节是错误的、Ta 应为0C 至70C。

    建议使用 BTW、LMC567、因为它有更好的 VCO 频率精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢。 我刚刚检查了 LMC567、并得到关于引脚分配的问题。

    在 DS 的第3页上、引脚5标记为 T-cap、引脚6标记为 T-res、但在典型应用框图和第10页和第12页的布局图中、它们看起来是相反的(引脚5是 T-res、引脚6是 T-cap)。 此外、我与 LM567的引脚设置和布局进行比较、感觉它们的布局几乎相同、而 LM567则将引脚5标记为 T-res、引脚6标记为 T-cap。

    您能帮助检查 LMC567 DS 的引脚是否 正确吗?

    此外、在7.1中、该器件的最大额定值为输入电压的最小值2Vp-p、您能否详细说明这是什么意思?(此处是否缺少负号?)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此器件非常旧、在数据表中有多个错误、道歉。

    2Vpp 为最大值。 输入电压摆幅。 VIH 为 Vcc + 0.5V。  

    引脚5应为 T_res;引脚6为 T_cap。