This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:将其用作抖动清除器

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1281513/lmk5b12204-using-it-as-just-a-jitter-cleaner

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

您好、团队成员:

我的客户正在寻找一款具有集成时钟分频器的简单单通道抖动清除器。

输入频率将即时从10MHz 变为100MHz、并且输出应低至150kHz。

Question:

  1. LMK5B12204是否可用于此条件?
  2. 我应该在哪里输入脏时钟、XO 输入或基准输入?
  3. 即使不需要相位同步功能、我是否仍需要为 DPLL 输入参考时钟?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kei:

    1. LMK5B12204不支持150kHz 输出。 下一个选项是 LMK05318B、它具有8个输出;OUT7具有两个分频器、可用于将频率降低至1Hz。
    2. 将输入频率放置在基准输入(PRIREF/SECREF)内。
    3. 可以。 由于预期可降至低至150kHz 的频率、因此需要 DPLL。

    此致、

    珍妮弗