This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:LMK1D1208RHDT

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208, LMK00334, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1279194/lmk1d1208-lmk1d1208rhdt

器件型号:LMK1D1208
主题中讨论的其他器件: LMK00334LMX2594

您好!

我有一个多通道正弦波形源;每个通道可配置为差分或单端或具有交流耦合的差分。


有了正弦波源,我可以给 LMK1D1208RHDT, LMK00334RTVRQ1, LMX2594RHAT 的输入输入,以获得高质量的方波输出时钟吗?

我需要知道、对于上述3款 TI 产品、每款产品:

-我应该将哪些输入路由到(最好是最佳性能,最低抖动)?
-我应该使用差分还是单端,还是应该使用差分和交流耦合来进行正弦源通道配置?
-我应该使用的正弦电源电压编程(Vdiff、Vcom 等)=? (以获得最佳性能)


-应用程序:
LMK1D1208:正弦源通道1用于在 LMK1D1208输入端馈送133Mhz 频率;LMK1208将输出133Mhz 差分方波。
LMK00334:正弦源通道2在 LMK00334的输入端馈送100Mhz、LMK00334将输出100Mhz CML 方波。
-LMX2594:正弦源通道3、用于在 LMX2594的输入端馈送125MHz;LMX2594将输出3.2GHz 差分方波。

注:
我拥有的时钟正弦波源是多通道、
每个通道均可在200MHz 或更低的任何频率下进行编程、
每个通道均可通过交流耦合独立编程为单端、差动或差动。
每个通道的 Vdifferential 电压可编程为高达1V PEAK-PEAK。
每个通道具有可编程的0至+3V 直流电压共模

我根据 TI 支持的要求将 问题发布到 E2E、请参阅案例 ID CS2025072  


谢谢
正在申请专利的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat:

    我明天会回到你的身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat:

    请注意、 LMK00334的数据表未将 CML 列为输出类型。  如果您需要 CML 输出、您可能需要寻找支持 CML 输出的缓冲器、例如 CDCL1810 

    我应该将哪些输入路由到(首选 是为了获得最佳性能、最低抖动)?

    • LMK1D1208/LMX2594 -无论您选择哪种器件、性能都是一样的。   

    我应该使用差分还是单端、还是应该为正弦源通道配置使用差分和交流耦合?

    • 单端系统将有一 条线迹、更容易产生 EMI 噪声
    • 差分信号具有更高的 EMI 抗噪性、并且摆幅可能更高、但使用两条布线  
    • LMX2594 -输入必须进行交流耦合、通常情况下、LVDS 等高压摆率和较低振幅的信号可以提供最佳性能
    • LMK1D1208 -根据您可以决定的设计权衡因素、所有因素相等、差分可能具有稍好的性能。  但要确保优化抖动、您需要查看哪一个正弦波输出源(单端或差分)自行提供最佳抖动性能、并使用该性能。   

    我应该使用的正弦电源电压编程(Vdiff、Vcom 等)=? (为了获得最佳性能)?

    • 只要在规格范围内、VCOM 就不会影响性能。  您还可以查看每个器件的内部 Vcom 并将其匹配。   
    • 对于 Vdiff、增加 Vdiff 可能会导致更高的压摆率、进而产生更好的性能。  测试以查看增加 Vdiff 是否会增加压摆率、在这种情况下、在器件规格范围内更大限度地提高 Vdiff。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、您今天(纽约时间)何时有空参加电子会议以审查和讨论此事?      谢谢、只需通过电子邮件和电子邮件地址发送给我、我可以邀请我参加电子会议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat:

    我已给您发送电子邮件。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat:

    当我从合成器应用工程师那里获得反馈时、我将向您通报最新情况。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat:

    通过电子邮件解决、我将关闭该主题。

    此致、

    将会