This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:单次触发脉冲精度

Guru**** 2883850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1280734/tlc555-one-shot-pulse-accuracy

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

我正在尝试了解 TLC555在 Vcc=5V 时的脉宽精度。  我尝试使用数据表中规定的 Vit (阈值电压)范围(2.7V 最小值至3.9 MAX) 、但结果显示计时器不可用、 阈值误差为18%、由于从0V 到阈值的指数充电、因此脉宽误差更高。  器件内部通过一个简单的电阻分压器来设置阈值、因此应该非常精确。  我缺少什么??