This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:参考时钟输入高/低阈值

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276287/lmk00304-reference-clock-input-high-low-threshold

器件型号:LMK00304

专家、您好!

与其他供应商一样、我们是否具有以下规格? 我们仅在如下数据表中找到了规格。 我们想知道最大值和最小值的输入高/低阈值。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann_Lien、您好!

    从该数据表中摘录的内容中、我认为 V_IL 最小值应为175mV、V_IH 最小值应为325mV、前提是假设您采用直流耦合并在最低 V_CM 下运行。 但是、我将首先与我的团队进行再次确认。

    我通过查看电气特性表中的 V_OCM 和 V_ID 值而获得了这些值、如下所示。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    感谢您的答复、但您是说对于 VID = 150mV 的情况、差动输入低规格为0.25V、差动高电压规格为 VCC - 1.2V? 我们是否可以知道 VID = 150mV/350mV/500mV 之间的差值应该是多少? 它是否与不同的输出类型有关? 非常感谢!

    例如、您能否说明一下、下面图片中哪一项是差分输入高/低? 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann Lien:

    我对您的问题有点困惑。 我认为数据表中的这张图(第18页)将使我们能够更好地相互理解。 如果图表仍然无法帮助您了解数据表中的波形和规格、请回答您有关此主题的问题。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚