This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:共模/直流偏移电压要求

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1280711/lmk00301-common-mode-dc-offset-voltage-requirement

器件型号:LMK00301

LMK00301数据表第7.5节(电气特性)规定差分输入共模电压(Vcmd)最小值为0.25V。

如果像您说的那样使用交流耦合、是否需要外部偏置网络来产生此直流偏移/共模偏置?

在 LMK00301评估板上、您有串联电容器、但没有外部偏置网络。 您的数据表要求与评估板之间在这里似乎存在冲突。

顺便说一下、我们 使用交流耦合 LVDS 差分时钟来驱动 LMK00301 clock0输入、而没有外部偏置网络(0V 偏置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    输入引脚可以进行交流耦合、如第30页的数据表所示。 LMK00301具有向引脚应用共模的内部偏置。 请注意、这特定于 LVDS 输入(正如您之前所说的那样)。 对于其他信号类型、请继续执行第31页。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea,

    感谢响应、数据表未指明提供了内部偏置。 次级7.5中的0.25V 共模电压要求(时钟输入下)给人一种在外部需要它的印象。 也许 可以在您的下一次数据表更新中对此进行说明吗?

    谢谢 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    正确、LMK00301没有内部偏置、需要像评估板一样包含在外部。 我会留意这一点、并将该反馈包含在我们的下一次数据表更新中。

    有关该主题的更多信息: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1196538/lmk00301-lmk00301-termination-bias-and-coupling?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK003%2A%20%26%20bias#

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、谢谢您的更新。  您是否因为咨询过他人而更改了答案?

    我对 LMK00301评估板原理图有一些后续问题:

    在表2上、C7/C12和 C14/C17显示值"0"。  电容器似乎更换为0欧姆电阻器、正确吗?

    同样在表2中、偏置网络似乎应位于电容器的另一侧 、因为如果您想对时钟输入进行交流耦合、则将无法提供偏置、因为电容器会阻止它。 你同意吗?

    谢谢 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我意识到我在查看输出而不是输入、这正是您的问题、这是我的错。 我的修正是从阅读我标记的线从我的一位同事也解释了部件的偏置。  

    页2、C7/C12和 C14/C17中显示值"0"。  电容器似乎被0欧姆电阻器代替、正确吗?

    正确、我只是在 BOM 中再次选中了这一项。

    同样在第2页中,偏压网络似乎应该位于电容的另一侧, 因为如果您想对时钟输入进行交流耦合,您将无法提供偏压,因为电容器会阻止它。 您同意吗?

    我也同意这一点。 感谢您收看所有这些内容、我会记录下这些问题。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 答复。