This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318一个差分输出摆幅大于其他输出摆幅以及规格。

Guru**** 2968560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, LMK03318, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1282524/lmk03318-lmk03318-one-differntial-output-swing-is-larger-than-others-and-spec

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDCI6214、CDCI6214EVM

您好!

我正在使用 LMK03318生成多个差分输出。 但 Output7峰峰值摆幅始终大于其他输出。 摆幅几乎为2V、也大于最大1.6V 规格。 TICS Pro 中这些输出的配置相同。

以下是我使用的原理图。 我在交流耦合电容器之前测量了时钟。 因此、如果认为输出摆幅应该相同、则无论在电容器之后使用什么负载都是如此。

输出7:

输出0、2和5。 波形与此类似、只需上传一个即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王

    接收器上是否存在100欧姆终端? 迹线是否控制为50欧姆? 这就像是时钟信号上的反射、可能会影响峰峰值测量。  

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    输出7的接收器为 CDCI6214 FB_P/N 输入、无100 Ω 终端。 但 CDCI6214数据表中不需要100 Ω 终端。

    我查看 CDCI6214EVM 指南、似乎两个输入的端接电阻都为100欧姆、但 REF_P/N 再次使用另一个交流耦合电容器对、因此我认为不会在输入端有100欧姆端接电阻。

    对于其他 LMK03318输出、我在 TI 文档"SLAA840"中使用以下方式。 那么、这是不是只有一个100 Ω 端接电阻的 CDCI6214输入的更好方法?

     

    此致、

    舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu、您好!

    您参考的图4来自 CDCI6214数据表、图示了输入端的一个100欧姆端接电阻。

    此外、LMK03318数据表还介绍了如何配置输出。 由于 CDCI6214没有内部100 Ω 端接电阻、因此必须在您的设计中从外部包括此端接电阻。

    谢谢。

    CRIS