This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:如何显示 PLL 电路中每个时钟的奎特、时序图和奎特

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1282687/ticspro-sw-how-to-display-timing-chart-of-each-clock-from-pll-circuit

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!  

我正在使用 TICSPRO-SW 将 PLL 电路设置为"LMK04828B"。

我想知道两个特定输出信号"CLKout8_9_PD"和"SDCLKout9"之间的相位延迟。

是否可以根据设置的参数估算延迟?

根据我的设置显示 LMK04828B 的时序图也没有问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takaka:  

    在您发送的图片中、由于 未选中 DDLYd8_EN、DCLKout8将没有任何延迟。 SDCLKout9由 SYSREF 时钟提供、因此其延迟将取决于将输出页顶部设置为 SYSREF 延迟、如下所示:

    如果您希望启用 DDLY_D8、请参阅第9.3.3节。 以计算数字延迟值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高田山市

    虽然我们很长时间以来都希望根据延迟设置在 GUI 中提供一个时序图、但很遗憾、我们没有时间创建此工具。

    您可以使用 LMK04828数据表第9.3.4节中提供的公式计算以 VCO 周期为单位的估算延迟。

    我刚刚注意到这个公式中的一个错误: 应将 DCLKout_MUX_ADJUST 添加到 DELAYDCLK、而不是 DELAYSDCLK

    那么、让我们完成您的示例:

    • DELAYDCLK = DCLKoutX_DDLY_CNTH + DCLKoutX_DDLY_CNTL + DCLKoutX_MUX_ADJUST = 5 + 5 + 1 (因为 DCC 已启用)= 11个 VCO 周期
    • DELAYSDCLK = SYSREF_DDLY + SDCLKoutY_DDLY + SYSREF_DIV_ADJUST = SYSREF_DDLY + 2 + 2 (512 % 2 = 0;0 < 2)=(SYSREF_DDLY + 4) VCO 周期

    从您的屏幕截图中可以看出 SYSREF_DDLY 不明显、但假设它是8个周期。 在这种情况下、DELAYDCLK = 11个周期、而 DELAYSDCLK = 12个周期、因此 SYSREF 延迟将使 DCLK 延迟滞后一个 VCO 周期(一个3000 MHz VCO 周期、或333ps)。

    如果 SYSREF_DDLY 设置为15、则 DELAYDCLK = 11个周期且 DELAYSDCLK = 19个周期、因此 SYSREF 延迟将使 DCLK 延迟8个 VCO 周期。 由于器件时钟为每周期16个 VCO 周期、 如果 SDCLK 将 DCLK 滞后8个周期、则 SDCLK 上升沿与 DCLK 下降沿同时发生。

    最后、有四个条件未被公式考虑:

    • 如果对 DCLK 启用并激活半步进、则从 DELAYDCLK 中减去0.5个 VCO 周期。 半步进启用(分频器+ DCC+HS)、但未激活(半步进框)。
    • 如果针对 SDCLK 半步长处于激活状态、则从 DELAYSDCLK 中减去~0.5 VCO 周期。 您在上面的图像中没有激活半步长。 (SDCLK 半步进使用与 DCLK 不同的实现、并且 不会恰好是0.5个 VCO 周期。 偏移误差大约为60ps 至100ps、具体取决于工艺和温度)。
    • 如果 ADLY_PD 清零、请将 DELAY 组合框中的值添加到 DELAYDCLK。 这是以皮秒为单位的绝对延迟、因此将以皮秒 为单位的值除以以以以皮秒为单位的 VCO 周期值、即可获得以 VCO 周期为单位的延迟。 您已在屏幕截图中设置 ADLY_PD、因此不 会向 DCLK 添加模拟延迟。
    • 如果 设置了 ADLY_EN、请将 DELAY 组合框中的值添加到 DELAYSDCLK。  这是以皮秒为单位的绝对延迟、因此将以皮秒为单位的值除以以以以皮秒为单位的 VCO 周期值、即可获得以 VCO 周期为单位的延迟。 您已在屏幕截图中清除 ADLY_EN、因此不会向 SDCLK 添加模拟延迟。

    ——

    请注意、Connor 之前的指导不正确-仅 动态数字延迟需要 DDLYd8_EN、该功能允许在同步后更改延迟。 如果您同步输出、 上面公式中的固定延迟值仍将在清除 SYNC_DISx 的任何通道上生效。 LMK04828数据表的第9.3.3节    详细介绍了固定数字延迟和动态数字延迟的步骤及其之间的差异。

    此致、

    D·佩恩