This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:如果将输出时钟信号设置为低于8.7GHz 或高于10GHz、则无法锁定 PLL

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283443/lmx2492evm-i-cannot-lock-the-pll-if-i-set-the-output-clock-signal-to-be-lower-than-8-7ghz-or-higher-than-10ghz

器件型号:LMX2492EVM

您好

我有 LMX2492EVM、我想将其用作 PLL (不生成斜坡信号)。 我正在使用内部100MHz 基准时钟。  

如果将输出时钟频率设置为低于8.7GHz、我将无法锁定 PLL。

如果我将输出时钟频率设置为仅处于(8.7GHz 至10GHz)范围内、我可以锁定 PLL。
由于默认配置将输出频率设置为9.6GHz、因此默认配置可以正常工作。  但是、如果我将输出时钟频率设置为低于8.7GHz 或高于10GHz、则不起作用。
LMX2492EVM 是正常的吗? 我漏掉了什么吗?
我想我们可以将输出时钟频率调整为500MHz 和14GHz 之间的任何频率? 那么、为什么我无法做到这一点呢?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omaro:

    您是否阅读了 EVM 用户指南?

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读过了。

    现在我感觉、问题出在 VCO 范围内。 如果所需输出时钟超出 VCO 范围、PLL 无法锁定。 LMX2492EVM 使用 VCO、该 VCO 在该区域工作(9.4GHz 至10.8ghz)。 可能就是这个原因。 "你以为我会那么单纯吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omaro:

    正确、VCO 限制了 EVM 中的可能范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。