This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:此时钟器件是否支持 JESD204B 时钟?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK5C33216, LMK05318B, LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283580/lmk05318b-can-this-clock-device-support-jesd204b-clocking

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414、LMK5B33216、LMK5C33216

尊敬的专家:

我很好奇 LMK05318B 是否可以支持 JESD204B 时钟? 我知道它不能支持所有时钟模式、我想知道它是否能支持 JESD204B 子类1时钟模式?

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    LMK05318B 是一款抖动消除器、具有同步(SYNC)功能、可在+/- 1 VCO1周期内对齐所有输出。 它不提供 SYSREF 支持。

    对于具有 SYSREF 的同步器、存在 LMK5B33216/LMK5B33414和 LMK5C33216器件型号之间的差异在于应用: 美国 LMK5Bx 用于以太网(例如156.25 MHz 时钟)或使用 LMK5Cx 用于无线/射频(例如122.88 MHz 时钟)。

    此致、

    珍妮弗