This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TICS PRO 电流计算器

Guru**** 2547060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283399/lmk04832-tics-pro-current-calculator

器件型号:LMK04832

我们无法在 TICS PRO 软件中将 OSCout 引脚配置为有效的硬件配置。

我们将使用 OSCout 作为缓冲 OSCin、我们认为我们已在"CLKinX  Control"选项卡中正确配置了它 (时钟格式设置为 LVDS、OSCout_MUX 设置为缓冲 OSCin、CLKin2_EN 设置为0)。 在" 时钟输出"选项卡中、OSCout 设置为"LVDS"、多路复用器设置为"缓冲 OSCin"、OSCout 的频率与 OSCin 相同。

但是、当我们转到  Current Calculator 选项卡时、无论我们如何设置端接、都会在 Hardware Configuration 选项卡下显示"Incorrect output termination"。 Current Calculator 选项卡看起来非常满意将其他7个 LVDS 输出设置为 Open、但没有任何事情可以为我们提供 OSCout 引脚的有效端接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像一个错误。 正确的行为应是:

    • LVPECL:需要将120Ω 或240Ω 发射极电阻器连接到 GND 作为端接方案
    • CML:需要50Ω 或22Ω+ 68nH 至 VCC 终端
    • 所有其他: 要求打开

    电流计算不受"错误端接"警告的影响-在需要开路端接的模式中会忽略端接电阻。

    我们将在后续版本中修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!