This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:0.5-3.5GHz 合成器器件接收- ADF4360

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, LMX2581, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284860/lmk6c-0-5-3-5ghz-synthesizer-part-rec---adf4360

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件: LMX2581LMX2572LMX2582

嗨、团队、

我的一位客户就以下规格和详细信息的器件推荐问题提出了意见。 请让我知道你们的想法;CrossRef 提出了 LMK6C 作为一个可能的解决方案、但不确定 TI 对此有何官方建议。

"我正在寻找500MHz 到3.5GHz 范围的合成器 IC、我可以在评估板上对其进行测试。 这是一个 HME 通信产品的研究工作。 目前我正在评估 ADI ADF4360器件、但其范围限制为~2GHz。 非常感谢您推荐一款覆盖3.5GHz 范围并可在评估板上测试的器件。"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    建议器件:

    LMX2572 -低功耗串联合成器、相位噪声性能与 LMX2581兼容

    LMX2581

    LMX2582 -高性能合成器