This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:我对寄存器 R112的值有疑问

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284210/lmx2572lpevm-i-have-a-question-about-the-value-of-register-r112

器件型号:LMX2572LPEVM

你好。

在数据表中、R112的最大值为0x01FF。
回读时、该位为0xAA81。
当我用示波器测量它时、它看起来像0xAA81。
这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    R112是一个只读寄存器、位9 -位15代表一些其他读回寄存器值、它们用于内部调试用途。 您可以读回0以外的某个值是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我很理解。