This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:LMX2694EPEVM 相位噪声测试

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283006/lmx2694epevm-lmx2694epevm-phase-noise-test

器件型号:LMX2694EPEVM

e2e.ti.com/.../TI-Measurement-data-2023.1019.pptx

我使用了 LMX269EPEVM 产品
和使用 Platinum sim 计算、但计算值与测量值之间存在很大的差异。
所以我想知道为什么。
请检查随附的文件中是否包含

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    您能否提供100MHz 参考时钟源的相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了" bliey NV26R891 100MHz" e2e.ti.com/.../bliley.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    在仿真工具中插入参考时钟相位噪声后、100Mhz 下的结果与仿真一致。 同样、10MHz 的结果与仿真不一致。  

    原因是、虽然您的10MHz 基准时钟相位噪声良好、但它是一个正弦波。 10MHz 处的正弦波时钟意味着它的压摆率非常差。

    PLL 对参考时钟的压摆率很敏感、较差的压摆率会损害 PLL 噪声。  

    您可以尝试在第二种配置中使用100MHz 参考时钟、相位噪声会变得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确认10 MHz 的参考频率为

    让我们将10MHz 测量为方波。 (DRA 过输入)