This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:可以驱动4 x 50 Ω 负载?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283126/lmk00804b-possible-to-drive-4-x-50-ohm-load

器件型号:LMK00804B
主题中讨论的其他器件:LMK00804

团队、您好!

下图显示了连接到 VDDO/2的50欧姆负载终端、对吗?

因此我计算出电流= VOH / 93Ω= 2.6V / 93Ω= 28mA。 这是否违反了 流经5mA 的 VDDO 的 Iddo 电源电流(第7.6章数据表)?

我能否使用此缓冲器来驱动4个50Ω 负载(每个输出都连接到50Ω)并端接至地(没有串联43Ω)?

如果是、我们可以期望达到什么水平?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    我将在下周同一时间再见。 不过、我认为您可以驱动4个输出、但每个输出仍需要43 Ω 的电阻、以匹配 LMK00804的内部7 Ω 终端。 对于输出电平、 如何通过 TTL 或 LVCMOS 驱动输出?  我会再次证实这一点、并在下周前回答您的其他问题。  

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    输出电平应在1.5V 至3.3V 之间调节(如 LMK00804)。 据我所知、TTL 是5V 逻辑器件、LMK00804不支持、是吗?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    • 关于您的当前计算、您的数学是正确的。  Iddo 规格具有误导性且标记错误。  它表示静态 LVCMOS 驱动器电流。  电流可高于所示的5 mA。  28 mA 正确且可以正常工作。  在10.6.1的数据表中、有一些示例显示您所使用的电流电平。   

    • 43欧姆串联电阻需要与数据表上列出的7欧姆输出阻抗相加、得到50欧姆。  这与50欧姆的传输线路阻抗匹配。  如果阻抗不匹配、您的信号可能包含反射或过冲。   

    • 是的、LMK0804B 输出电平是可调节的(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)、可以支持3.3V 逻辑的 LV-TTL。

    如果您需要进一步说明、请告诉我、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    感谢您的确认。 让我们忽略因不匹配引起的反射和过冲。 该器件是否能够直接驱动50 Ω(不使用额外的43Ω)并提供50Ω= 52mA 的电流? 或者、在 IC 限制电流的情况下、当 VDDO=3.3V 时、我们在50Ω 上可以预期的电压电平是多少?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    是的、该器件能够直接驱动50欧姆电阻。  鉴于 Iddo 规格不正确、因此数据表不包含最大输出电流规格。  我们可以使用  数据表11.1.2节中列出的结温计算公式来检查您的输出电流是否能够正常工作。   

    使用10.6.1中的功率计算公式、计算350 MHz 的最大频率和最大电流3.3/(50 Ω + 7 Ω 输出阻抗)= 58 mA、 在70摄氏度的高环境温度下运行。 根据上述功率计算结果、将5mA 的静态 Iddo 替换为所需的58 mA 电流、我们可以看到结温保持在最高值以下。   

    PDev = 273.73mW + 117.63mW = 391.36mW
    PSTAT =(21 mA× 3.465V)+(58 mA× 3.465V)= 273.73mW
    Pdyn + PCload =(9.8 mA + 24.15 mA) x 3.465V = 117.63mW
    IDD、dyn = 2 pF× 3.465V× 350 MHz× 4 = 9.8 mA
    IDD、Cload = 5 pF× 3.465V x 350 MHz× 4 = 24.15 mA

    70 °C +(391.36mW x 116 °C/W)= 115.39 °C < 125 °C

    因此、在最坏的情况下、它仍低于建议的最大结温、因此应正常工作。   

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会