This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820共享 SPI 总线

Guru**** 2527320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284010/lmx2820-lmx2820-sharing-spi-bus

器件型号:LMX2820

多个 LMX2820是否可以使用单个芯片使能(CE)和芯片选择(CS)共享同一 SPI 总线? 在该配置中、SCK、SDI 和 MUXOUT 引脚将在多个 LMX2820器件之间共享、并连接到一个通用的主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    可以、可以共享 SCK、SDI 和 MUXOUT。 请注意、如果您想读回其他器件、放置 CE=LOW 以使 MUXOUT 引脚变为 tri 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在需要回读时、听起来只有1个 LMX 具有其 CE=HIGH? 所有其它 LMX 器件必须由 CE=LOW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的。 同一总线上的其他非 LMX 器件也需要置于 tri 状态。