This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:TPL5010-Q1的复位电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284003/tpl5010-q1-reset-voltage-of-tpl5010-q1

器件型号:TPL5010-Q1
主题中讨论的其他器件: TPL5010

尊敬的 TI 专家:

客户使用 TPL5010-Q1作为 MCU 的看门狗芯片、同时将 MCU 的 RST 引脚连接到复位 IC、如下图所示、当 TPL5010断电时、目前存在问题、 RST 引脚的电压将从3.3V 降至1.6V、此 IC 的 RSTN 是否有内部下拉电阻器? 是什么导致了此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰斯、您好!

    我们不知道内部电路、可能有直流接地路径、因此即使没有 VDD、它仍然从外部上拉电阻器汲取电流。  

    您可以尝试、如果您切断复位 IC 的电源、RSTN 的电压是否也会下降?