This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:关于串行接口中的 SCK

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283761/lmx2572lpevm-about-sck-in-serial-interface

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你好。
我对串行接口上的 SCK 有疑问。
在数据表中、它是24个时钟、但当我测量它时、它看起来像是23.5个时钟。
这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    没错。 USB2ANY 具有 SPI 默认高电平、因此在第24个上升边沿后 SCK 不会返回到低电平。  

    如果 SPI 默认为低电平、那么第24个时钟将在第二个半个周期内返回到低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    我很理解。