This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散发射

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1278541/lmx2594-spurious-emissions

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572

LMX2594的问题是在主信号附近有杂散发射来回移动。

主信号为4703.75M、时钟参考100M、相位检测频率200m、移动杂散发射在4700M 时消失。 它似乎与我们在这里看到的

另一个问题:

整数边界杂散问题的解决方案。 时钟参考100M、相位检测频率200m、整数边界杂散出现在100M 的整数倍处

通过参考通道的倍频器分频器和倍频器更改相位检测频率。

例如、如果相位检测频率更改为233.33M、160M 或240M、100M 的整数倍处仍将存在整数边界杂散。

不能通过更改相位检测频率来消除整数边界、但将参考频率更改为80M 可以消除100M 整数倍处的杂散发射、但在80M 的整数倍处会出现整数边界杂散。

我的问题是为什么使用乘法器更改相位检测频率无法消除整数边界杂散、但更改参考频率会产生这样的问题。 整数边界不是由相位检测频率定义吗?

此外、我使用的基准信号是方波。 它是否有影响?

e2e.ti.com/.../3436_5F00_1696753995.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    您是否使用具有二阶 MASH 的大 PLL DEN?  

    尝试使用三阶 MASH、然后调整 PFD_DLY_SEL 以优化相位噪声。

    在配置中、即使更改 FPD 以避免 FPD 和 VCO 之间出现 IBS、OSCin 和 VCO 之间仍然存在串扰、此杂散频率与 IBS 相同。  

    将 fosc 更改为80MHz 将完全改变所有杂散频率。  

    为了减少 OSCin 引起的串扰、建议使用 LVDS 等差分时钟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 lmx2572的 sysref 功能时、sysrefreq 引脚输入一个100M 参考时钟、并选择重复模式时、RFoutB 能否输出一个100M 参考时钟? 输出信号是否会维持100M 基准信号的相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建军、

    在 sysref 中继器模式下、sysref 分频器块被绕过、输入 sysref 信号将被路由至延迟电路和输出。 输出的相位噪声将等于输入。