Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2572
LMX2594的问题是在主信号附近有杂散发射来回移动。
主信号为4703.75M、时钟参考100M、相位检测频率200m、移动杂散发射在4700M 时消失。 它似乎与我们在这里看到的
另一个问题:
整数边界杂散问题的解决方案。 时钟参考100M、相位检测频率200m、整数边界杂散出现在100M 的整数倍处
通过参考通道的倍频器分频器和倍频器更改相位检测频率。
例如、如果相位检测频率更改为233.33M、160M 或240M、100M 的整数倍处仍将存在整数边界杂散。
不能通过更改相位检测频率来消除整数边界、但将参考频率更改为80M 可以消除100M 整数倍处的杂散发射、但在80M 的整数倍处会出现整数边界杂散。
我的问题是为什么使用乘法器更改相位检测频率无法消除整数边界杂散、但更改参考频率会产生这样的问题。 整数边界不是由相位检测频率定义吗?
此外、我使用的基准信号是方波。 它是否有影响?