This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:时钟缓冲器使用示例

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285704/cdclvc1103-clock-buffer-usage-example

器件型号:CDCLVC1103

您好!

我们已将振荡器放置在靠近 ASIC 的位置、但我们正在考虑在未来使用多个 ASIC。 我正在考虑使用一个振荡器实现多个 ASIC 是否可以正常工作、或者使用时钟缓冲器是否更好。 何时需要时钟缓冲器? 我想知道您遇到了哪些问题、以及如何通过采用时钟缓冲器来解决这些问题。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    Unknown 说:
    我正在考虑使用一个振荡器对多个 ASIC 是否可行、或者使用时钟缓冲器是否更好。

    对于多个 ASIC、您肯定希望将一个振荡器的基准提供给一个缓冲器、而该缓冲器将该频率扇出到多个 ASIC。 如果您仅使用一个振荡器并将该信号路由到多个 ASIC、则时钟的摆幅/振幅会发生变化、因此可能违反摆幅要求、并为馈送到 ASIC 的时钟增加更多噪声。

    Unknown 说:
    何时需要时钟缓冲器?

    换句话说、这是何时需要缓冲器的完美示例。 频率的几个倍数时、就会看到这个峰值。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚