This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:通信问题-未识别电路板

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283286/lmx2694epevm-communication-issue---board-not-identified

器件型号:LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我目前正在使用 PLL (lmx2694epevm)的开发板、无法通过 USB2ANY 进行交互。

我已经将3.3V 电源(最大1A)连接到电路板。 然后、我将0dBm 的100MHz 参考时钟、编程电缆和 RDOUTBM SMA 连接到高频示波器。

但是、USB2ANY 在闪烁后无法识别电路板。

我测试了电源、它是3.3V。

我在电路板上测量了一些电压、

  • VDD 和 GND 之间的电压为2.5V 并且
  • VDD 和 CE 引脚之间的电压为3.3V。

40GHz 的示波器能够在通电时检测到不同级别的噪声、但应用 FFT 后、这是一种低频噪声。

是否有任何方法可以了解主板是否正常工作或我是否应直接要求 RMA?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    您是否按照 EVM 用户指南来设置电路板? 用户指南中有一个"故障排除指南"部分、您能否按照流程图来确定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    我终于能够关闭和重置开发板并读取注册表值。 但我现在确信 TicsPro 未更新以处理此电路板。

    如果与 LMX2694的官方文档(SNAS785D)进行比较、TicsPro 生成的所有配置都不正确。

    实际上、如果我在启动时尝试从电路板的注册表加载配置、TicsPro 仿真图无法正确评估这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    TICS Pro 默认配置用于匹配 EVM、这样通过使用默认配置、EVM 将锁定到7GHz 输出。  

    请注意、复位后的寄存器值 是器件默认寄存器值。 要使用该器件、我们可能需要将其编程为不同的值。 例如: