This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:lmx2572

Guru**** 2929800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285119/lmx2572-lmx2572

器件型号:LMX2572

我正在使用 PLLatinum Sim 软件来在不到20usec 的时间内生成500 MHz 斜坡、但我无法选择设置斜坡大小、请帮助。或者、如果可能、共享任何视频链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLL SIM 不可用于此目的、您是指 TICS Pro 吗?

    请提供您的 TICS Pro 配置、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 LMX-2572有什么可以从2400 -2900 MHz 缓升500MHz。 如果是、则需要多少最小时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、LMX2572可支持2400 -2900MHz 之间的斜坡。 但是、您不会从2400一直到2900MHz 的线性斜坡、在斜坡的中间会有多个 VCO 校准。 例如:

    在斜坡的中间将有多个 VCO 校准、因此我们需要保留一些时间以便完成校准、因此、总斜坡时间等于所需的斜坡时间+总校准时间。  

    有关详细信息、请查看数据表第8.1.72节。