This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:同步事件期间射频输出会发生什么情况?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1284766/lmx2820-what-happens-to-the-rf-output-during-sync-event

器件型号:LMX2820

我对 LMX2820 PLL 的相位同步功能感兴趣、并且想知道同步过程中射频输出的行为。 应用同步脉冲时、在同步发生期间、射频输出会发生什么情况? 有关更多背景信息、我已附上 SNAU273中的图1-1。  

具体而言、我想知道:

  1. 射频输出在同步过程中是否完全关闭、还是继续以其原始频率运行?
  2. 在同步期间输出频率是否发生变化或出现任何抖动

非常感谢有关射频输出在这种情况下的行为的任何见解或文档。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这段时间内、输出仍然打开、相位在同步完成前发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!