请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 我对 LMX2820 PLL 的相位同步功能感兴趣、并且想知道同步过程中射频输出的行为。 应用同步脉冲时、在同步发生期间、射频输出会发生什么情况? 有关更多背景信息、我已附上 SNAU273中的图1-1。
具体而言、我想知道:
- 射频输出在同步过程中是否完全关闭、还是继续以其原始频率运行?
- 在同步期间输出频率是否发生变化或出现任何抖动
非常感谢有关射频输出在这种情况下的行为的任何见解或文档。 感谢您的帮助!