This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E:电荷泵状态

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1283450/lmx2487e-charge-pump-state

器件型号:LMX2487E
主题中讨论的其他器件:LMX2487

目前、我们使用的是 TICS Pro v1.7.5.15。 LMX2487上的寄存器。 我们就能够使它正常工作。

但我不知道电荷泵状态表示什么。 (红色框架)

工作状态和 tri 状态之间的区别是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    数据表的描述如下。 激活=正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    感谢您的建议。

    我知道"激活"是正常操作。

    何时使用三态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe-San:

    它主要用于调试目的。 当我们使其进入 tri 状态时、环路是开路、我们可以测量仅 VCO 相位噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    我明白了。 我现在明白了。

    感谢您的解释。