This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:FPGA 配置的1GHz 正弦时钟信号输出的上升沿/下降沿不理想

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286404/lmx2541-rising-edge-falling-edge-of-the-1ghz-sine-clock-signal-output-by-the-fpga-configuration-was-not-ideal

器件型号:LMX2541

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户在其系统中使用 LMX2541SQE30E/NOPB。  客户发现 FPGA 配置的1GHz 正弦时钟信号输出的上升沿/下降沿不是理想的(请参阅测试波形)、需要帮助排除该问题。

原理图和测试波形如下:

1.要获得更理想的正弦时钟信号输出、是否可以通过 SPI 配置参数对其进行改进? 或者、 PCB 等硬件是否有改进? 是否有任何特定 SPI 配置的相关信息可提供给客户的 FPGA 工程师以供参考?
2.对于时钟信号的相位噪声指标测试、我们能提供相关的测试指导吗?

期待您的回复! 谢谢。

杰登

e2e.ti.com/.../LMX2541-schematics.pdf

e2e.ti.com/.../Test--waveforms.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    可能平衡-非平衡变压器需要交流耦合输入。

    PI 网络应该能够进行优化、以接近50Ω。