This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214-Q1时钟频率变化时间和问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285450/cdce6214-q1-cdce6214-q1-clock-frequency-change-time-and-question

器件型号:CDCE6214-Q1

我们将使用 TI 的时钟发生器(LMK 系列)。 但是、由于以下问题、我们正在审查 CDCE6214-Q1。
第一个大问题是频率的变化时间、第二个问题就是只想改变一个通道的频率、

但当您更改频率时、两个通道都会停止片刻。

CDCE6214-Q1器件


-。 是否可以在1ms 内更改频率?
-。 我将使用两个通道、我只会更改一个通道的频率、我希望另一个通道在输出时不会中断。

更改频率时间:约为2.6ms (LMK 系列)

黄色:out0

绿色:Out1

蓝色:I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung

    对于 LMK 器件:

    1. 如果 使用 TICSPro 向导-在设计报告页面上有一个将写入器件的寄存器值列表。 可以写入在两种配置之间发生变化的寄存器、使其他配置保持不变、以最大限度地减少写入事务、减少转换时间。

    2.您无法在不经历中断的情况下更改频率。

    我会在星期一通过 EOD 回复你关于 CDCE 的能力。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung

    是否希望在同一部件中具有两个所需的频率? 如果是、该器件不能生成您的特定频率组合。 我们将与您的 FAE 讨论器件功能。 请继续通过他们进行沟通或通过电子邮件与我们联系、以便通过一个渠道整合信息。

    谢谢!

    CRIS