This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:有关"CDCLVP111-SP 1:10 LVPECL 时钟分配器的单粒子效应测试报告"的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286266/cdclvp111-sp-questions-about-single-event-effects-test-report-for-cdclvp111-sp-1-10-lvpecl-clock-distributor

器件型号:CDCLVP111-SP

您好!

我的客户有关于 CDCLVP111-SP 1:10 LVPECL 时钟分配器的单粒子效应测试报告的问题

问题1:
在第13页的图10上、测量的输出是 Q0、Q9还是总 Q0和 Q9?

问题2:
要估算总计10个输出(Q0–Q9)的威布尔时基故障、结果是图5倍还是图10倍?   

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了用于创建报告的数据、图10似乎仅针对 Q0。   

    如报告所示、有45%的时间 在 Q0上发生了事件、在 Q9上也发生了事件。  我同意、在一个输出上测量的唯一事件总数可能为5倍。