This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何输出2GHz 时钟

Guru**** 2979160 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286506/lmk04828-how-to-output-2ghz-clock

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04821

尊敬的 TI 专家:

客户使用 LMK04828输出多个不同频率的时钟信号、外部晶体振荡器的振荡频率为100M/200m。 使用下面左图中的简化工具可将输入时钟除以非整数倍频(除以1.5)、但右图中的工具显示不能拆分非整数乘法器。 客户的问题是:

1. LMK04828是否可以输出2GHz 的时钟信号? 如何配置它?

LMK04828是否支持非整数乘法器频率除法?

非常感谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非使用了外部 VCO 或外部2GHz 分配时钟、否则 LMK04828无法将2GHz 输出到其自己的内部 VCO 范围。 具有内部 VCO0的 LMK04821可以生成2GHz、并且是 P2P 和具有 LMK04828的相同寄存器编程。

    LMK0482x 系列器件不支持非整数频率除法;分频器仅为整数。