This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:3.3VDC 电源电压的功率计算

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287319/cdclvc1102-power-calculations-for-3-3vdc-supply-voltage

器件型号:CDCLVC1102

 CDCLVC1102数据表只显示了图1中2.5V 电源的功耗特征(Pdyn & Proad)。

3.3VDC 电源的功耗特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    图1和图2中的图只是在表6.5以及第10.1节中绘制的公式:

    您可以将 VDD = 3.3V 直接代入这些公式、得出配置的总功耗。 如果您有任何其他问题、

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图像文件的最后一个等式中、是如何推导"10mW"或(Pdyn + Pcload)的?

    下面的第三个等式表示"Pdyn + Pcload = See and Figure 1"

    我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    数据表中似乎有一个小拼写错误、我认为"请参阅和图1"也应该链接回我附加的第一个图像中的方程集(位于表6.5的正下方)。 此外、用于计算 Pdyn 的等式缺少 n 项、因为它应该被输出数乘以。 但为了回答您的问题、Pdyn + Pcload = 10 mW 来自于:

    Pdyn = CPD * VDD^2 * f = 6 pF *(3.3V)^2 * 120 MHz = 7.84mW  

    回路= Cload * VDD^2 * f * n = 2pF *(3.3V)^2 * 120 MHz = 2.61mW  

    Pdyn + Cload = 7.84mW + 2.61mW = 10.45mW ,我认为它向下舍入为10mW。  

    请注意、CPD 来自表6.5 (VDD = 3.3V 时的典型值为6 pF、VDD = 2.5V 时的典型值为4.5 pF)、示例计算中给出了 Cload。 请告诉我这是否有帮助。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我指明了正确的方向。