This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214-Q1的电路图审阅

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287237/cdce6214-q1-the-schemetic-review-of-cdce6214-q1

器件型号:CDCE6214-Q1

您好、TI 团队:

我的客户将 CDCE6214LTWRGETQ1用于他们的时钟系统。 您可以帮助检查原理图。

其输出设备均为100 MHz。 他们有一些问题。
①如果未连接 Priref_p/n、输出会受到影响吗?

②目前、它们使用 Secref_p/n 的两个引脚连接到外部晶体振荡器25MHz、输出能够提供100MHz 的频率吗?

③如果它们使用 Priref_p/n 的两个引脚来连接一个外部晶振100MHz、是不是可以?

e2e.ti.com/.../CLOCK-BUFFER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在启动时将 HW_SW_CTRL 引脚拉至低电平、则将不与器件进行 I2C 通信(除非已重新编程 EEPROM 以允许通信)、因为器件处于 EEPROM 页0上的引脚模式。

    时钟是 LP-HCSL 时钟而不是 HCSL 时钟、因此不应使用49.9 Ω 输出端接电阻、因为这些端接在器件内部。

    1. 由于 SECREF 是此设计中的基准输入、因此 PRIREF 引脚可保持悬空。
    2. 默认操作是针对25 MHz 的 XTAL 输入和 OUT1到 OUT4的100 MHz 输出(数据表中存在错误、两页的默认值均为 LP-HCSL):
    3. PRIREF 引脚可与外部100 MHz XO 配合使用-必须满足数据表标准:

    谢谢。

    卡德姆