This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:读取默认值与数据表 CAN't 写入寄存器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285716/cdce6214-q1-read-default-values-dont-match-the-datasheet-can-t-write-into-register

器件型号:CDCE6214-Q1

嗨  

我尝试配置 CDC IC、但无法向寄存器写入数据。  

我以回退模式引导、因此 REFSEL 和硬件控制保持悬空并连接到 STM32。  

我不能使用 Tics、因为我们实施了特殊的消息协议、因此没有直接 USB 连接、所以芯片是可以实现的。

我可以阅读各章、并获得了所有寄存器的列表、但这些寄存器与 数据表的表9-22不匹配、此表与 CDCE6214-Q1寄存器映射文档不同。  

所以、问题是默认寄存器有什么问题、我是否错过了在对寄存器进行编程之前必须执行的任何步骤?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能向我们发送您正在读取器件的寄存器映射吗?

    谢谢。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    这就是我得到的结果  

    希望格式设置没问题。

    0x00数据0x10 00
    0x01数据0x23 10
    0x02数据0x00 00
    0x03数据0x00 00
    0x04数据0x00 00
    0x05数据0x00 08
    0x06数据0x19 ca
    0x07数据0x04 0c
    0x08数据0x00 01
    0x09数据0x00 00
    0x0A 数据0x00 00
    0x0B 数据0x00 00
    0x0C 数据0x00 00
    0x0D 数据0x00 00
    0x0E 数据0x00 00
    0x0F 数据0xa0 37
    0x10数据0x92 1f
    0x11数据0x26 C4
    0x12数据0x00 00
    0x13数据0x00 00
    0x14数据0x00 00
    0x15数据0x05 85
    0x16数据0x00 A2
    0x17数据0x04 06
    0x18数据0x07 18
    0x19数据0x04 00
    0x1A 数据0x00 00
    0x1B 数据0x00 05
    0x1c 数据0x00 00
    0x1d 数据0x00 00
    0x1E 数据0x00 30
    0x1F 数据0x00 00
    0x20数据0x00 00
    0x21数据0x00 00
    0x22数据0x00 00
    0x23数据0x00 28
    0x24数据0x00 00
    0x25数据0x00 00
    0x26数据0x00 00
    0x27数据0x00 00
    0x28数据0x00 00
    0x29数据0x00 00
    0x2A 数据0x00 02
    0x2b 数据0x00 51
    0x2C 数据0x03 18
    0x2D 数据0x4f 80
    0x2E 数据0x00 00
    0x2F 数据0x0a 00
    0x30数据0x1a 14
    0x31数据0x00 13
    0x32数据0x01 c0
    0x33数据0x40 c0
    0x34数据0x50 00
    0x35数据0x00 69
    0x36数据0x34 00
    0x37数据0x00 1e
    0x38数据0x00 06
    0x39数据0x40 00
    0x3a 数据0x50 2c
    0x3B 数据0x00 08
    0x3c 数据0x00 08
    0x3D 数据0x00 00
    0x3E 数据0x00 06
    0x3F 数据0x20 00
    0x40数据0xa1 81
    0x41数据0x00 08
    0x42数据0x00 00
    0x43数据0x00 06
    0x44数据0x20 00
    0x45数据0xa1 81
    0x46数据0x00 08
    0x47数据0x00 00
    0x48数据0x00 06
    0x49数据0x20 00
    0x4a 数据0xa1 81
    0x4b 数据0x00 08
    0x4c 数据0x00 08
    0x4d 数据0x00 00
    0x4e 数据0x10 00
    0x4F 数据0x00 08
    0x50数据0x00 00
    0x51数据0x00 04
    0x52数据0x06 00
    0x53数据0x0F fc
    0x54数据0x00 00
    0x55数据0x00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik,

    我们将在工作台上测试并 在本周结束前与您联系。

    此致!  

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik,

    这看起来在很大程度上与回退模式默认设置相同(任何保留字段都可以是"0"或"1")。  

    将文件加载到 TICS Pro 中显示这与回退模式设置匹配(我必须调整文件格式、以匹配标准导入/导出文件):

    e2e.ti.com/.../Register_5F00_Map.txt

    谢谢。

    卡德姆