This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:CLKIN 可能会悬空还是不会?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286622/lmk1c1102-clkin-could-place-floating-or-not

器件型号:LMK1C1102

专家、您好!

我的客户想知道 LMK1C1102 CLKIN 引脚是否可以悬空。 您能回答一下吗?  

根据数据表表表9-1、CLKIN 似乎可以悬空、但当 ENABLE 信号被拉至低电平时、输出将被拉至低电平。 当使能信号被拉高时、输出引脚的情况是什么? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann:

    CLKIN 引脚是被缓冲出的输入信号。  如果 CLKIN 保持悬空、缓冲器将不起作用、因为  LMK1C1102的功能 是将 CLKIN 信号缓冲输出到四个输出(Y0、Y1、Y2、Y3)。   正如您在前面的表9-1中所提到的、

    当输出使能1G 被拉至低电平时、输出将被拉至低电平。  当输出使能被拉高时、CLKIN 处的信号会缓冲到输出中。  因此、我 f CLKIN 在输出使能为高电平时保持悬空、而输出也将悬空 。   

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会